跳出固定框架思考:快速行动,寻求有效的解决方案

当Central Guatapé——哥伦比亚最大的水电站发生灾难时 ,普睿司曼和合作伙伴迅速思考、并采取有效的合作方式,最终转危为安。
EN - Stories - Operations - Guatapè - Video Guatapè
Id: 4407
Type: text_and_gallery
Url: node/4407


普睿司曼墨西哥借出了已提供给CFE公司的30公里230千伏1200平方毫米的交联聚乙烯电缆,该电缆尚未交付EPM使用。
Central Guatapé 设计和建造于20世纪90年代,其业主为 Empresas Públicas de Medellín (EPM) ,八台冲击式水轮机可提供560兆瓦发电能力,即每台提供70兆瓦。它是哥伦比亚发电设备的重要资产。
工厂着火了。
2016年2月,工厂宣布处于紧急状态,技术故障导致大火,并摧毁了发电厂(位于地下400米),对4个充油电力电缆线路造成严重损坏,该电力电缆线路主要用于向厂外区域送电。


我们意识到了事情的严重性。为了解决问题和帮助EPM,我们必须尽快采取有效的解决方法。
迅速采取行动降低影响
寻找4个230 kV电缆并非易事。鉴于广泛的客户网络,我们很快确定了墨西哥国有CFE公用事业公司。
CFE公司慷慨地同意了,这大大提高了迅速解决这次危机的可能性。
我们立即下达了更换电缆的命令,以确保CFE公司有受贷款业务的不利影响,并保障CFE公司仍然可以按原计划进行正常运营。
一次从源头到安装的史无前例的旅程
在这种情况下,传统的航运路线速度太慢。EPM决定跳出固定思维。电缆和所有必要的配件以及工具都被装在俄罗斯建造的乌克兰安东诺夫124-100飞机。它总共作了8次往返旅行,将一切物资安全到达哥伦比亚的José María Córdova机场,并准备运往Guatapé。
提前交付结果
100位EPM工作人员,15位普睿司曼专家不知疲倦地工作。该项目最终于2016年6月提前一个月完工。这真是一个了不起的成就。
“对普睿司曼而言,能够在这个项目中扮演关键角色是一种莫大的荣誉。同时,这也有助于建立两国友好关系,加强墨西哥与哥伦比亚的友好关系。”
Jaouad Ben-Hamman
普睿司曼西哥首席文化官
/ 项目纪实:
-
57轴230 千伏电力电缆,共30公里。
-
两架飞机介入,以确保最快的交货速度。
-
提前一个月完工
-
哥伦比亚政府出席并见证该厂已恢复运营。

创新
未来近在眼前

建筑和基础设施
迪拜塔:极高的安全性

运营
快速前进。不断推进运营

伦理和可持续发展
论可持续发展

交通和移动
服务于纽约的技术

建筑和基础设施
碎片大厦:由我们的电缆打造而成的一个宏伟光锥

伦理和可持续发展
可持续发展的真正力量
EN - Stories - Magazine
Id: 3957
Type: panel
Url: node/3957