Transmission

概述

连接世界,引领能源转型

将今日的创新与明日的电力可能性联系起来

 

预计到2030年,可再生能源产能将增加四倍,清晰地显示出世界正朝着脱碳和能源转型的单一轨迹发展。

在这一变化的背景下,普睿司曼扮演着至关重要的角色:公司已经将自己定位在创新和顺应塑造电缆行业新市场趋势的最前沿,拥抱可再生能源发电新的关注重点。集团不仅使可再生能源传输成为可能,还通过新的电缆解决方案提高了成本效益和可持续性。事实上,我们的电缆解决方案是下一代电网的支柱,为更高效、互联和环保的能源生态系统铺平了道路。

连接,引领。

我们对能源转型的承诺

世界各国政府和企业已经设定了“净零”碳减排的远大目标,旨在实现从化石燃料到可再生能源的转变,从而降低气候变化及其不可预测的后果所带来的紧迫威胁。

 

这一转型需要一个高效、智能和强大的能源网络,以满足管理这些间歇性电力资源的特殊挑战。互联器已经成为电网日益重要的一部分,允许国家甚至大陆之间建立连接,以便在长距离上实现廉价且清洁能源的供应。它们是能源转型的关键组成部分:支持实施更大、更集成化、更高效和更可持续的电力传输系统。普睿司曼的海底互联器采用了新型、更轻的材料,能够比以往进入更深的海底。我们的高压地下互联器可以更有效地将能源从被生产的地方(如海上风电场)远距离传输到它被使用的地方。

项目交付的卓越性与执行力

我们在电缆项目交付方面开创了新局面 

 

我们坚实而有效的项目管理方法极具优势,结合集团强大的生产能力和安装设备,最大限度地发挥了我们合格团队和个人的能力和竞争力。 

我们为地下和海底高功率互联器的电力链接以及海上风电场的建设提供一揽子项目交付服务。 

从浅水区到深达3000米的深海,我们的电缆敷设船队-列奥纳多∙达∙芬奇(Leonardo da Vinci)、巴巴罗萨(Barbarossa)、电缆企业(Cable Enterprise)、乌利西(Ulisse)、朱利奥∙凡尔纳(Giulio Verne)和蒙娜丽莎(Monna Lisa,计划于2025年初开始商业运营)- 使我们能够在世界各地安装海底电缆。我们结合了在这一领域至关重要的丰富经验和创新解决方案,以实现客户所需的海底连接。

Enabling the energy transition

Climate change is the core global challenge that human societies are presently facing. Significant decarbonization must be achieved to tackle this issue. The collective response has been a call for the expansion and integration of renewables. This whitepaper illustrates the energy transition mega trends, explaining how efficient, smart and green power grids are essential to succeed in this process, and describing how Prysmian Group can be a game changer in this scenario.

Product Families

Inside Utilities & Power Grids


HV-SUBMARINE

HV & submarine power transmission

Discover more
CAPABILITIES

Installation capabilities & submarine solutions

Discover more
power-distribution

Power distribution

Discover more